This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波演示可视化工具:CPU 负载

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637110/awr1642boost-mmwave-demo-visualizer-cpu-load

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

在毫米波演示可视化工具中、有一个 CPU 负载图。 我对此有两个问题。

R4上的 CPU 负载是多少? 它会采用类似的措辞吗? 这对于我来说是必需的、因为我们计划在常规 FFT 处理之后包括算法的其他阶段。

2.我可以看到在帧间期间、只有20%的 CPU 负载在使用。 我假设我有剩余的带宽供我使用、我想我可以填充到80%say。 我的假设是否有任何问题?

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    A1:我将检查我们是否有一些 R4的性能评测数据、并返回给您。

    答2:是的、剩余的 CPU 可供您处理。

    谢谢、
    Raghu