您好!
我正在 IWR6843 EVM 上运行人数统计演示。
- 我使用将预编译的二进制文件编程到闪存中
- C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_3_0_0\labs\lab0015_pplcount_68xx\quickstart\PC_lab_xwr68xx.bin
- 然后、我运行关联的 GUI
- C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_3_0_0\labs\lab0015_pplcount_68xx\quickstart\pplcount_GUI.ex
执行此操作时、我会在 Matlab 控制台窗口中获得以下输出。 它看起来与网络摄像头服务相关、我并不是很关心、但我想确保这不会在道路上的晚些时候产生副作用。 GUI 似乎可以正常运行、我总是有点担心忽略类似的错误、在那里总是有一个 gremlin 藏在最终会出现的地方。
无论如何、我应该忽略这些内容、还是设置有问题? 或者、TI 可能是一个已知问题(尽管我在搜索 E2E 时未看到它)。
谢谢
未定义的变量"MATLAB "或类"matlab.webcam.internal.Utility.enumerateWebcams"。
webcamlist 中出错(第25行)
setup>popupWebcam_CreateFcn (第612行)时出错
Gui_mainfcn 中的错误(第95行)
设置错误(第42行)
matlab.graphics.internal.figfile.FigFile/read>@(hObject,eventdata)setup('popupWebcam_Cr 中出现错误
eateFcn'、hObject、eventdata、guidata (hObject))
hObject =
具有属性的<uicontrol>编辑 UART]:
样式:“编辑”
字符串:'COM77'
背景色:[1 1 1]
回调:[function_handle]
值:0
位置:[0.3046 0.7262 0.2831 0.2857]
单位:"标准化"
使用 Get 显示所有属性
打开配置文件 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_3_0_0\labs\lab0015_pplcount_68xx\QUIC
kstart\mmw_pplcount_demo_default.cfg ...
TrackingCfg 指定-6.981317e-01。
GUI 指定0。 90将用于以 cfg 为单位的方位角。
左侧壁:-2
R 壁:2.
后壁:-1