This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:未定义变量"MATLAB "或类"matlab.webcam.internal.Utility.enumerateWebcams"。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/747134/iwr6843-undefined-variable-matlab-or-class-matlab-webcam-internal-utility-enumeratewebcams

器件型号:IWR6843

您好!

我正在 IWR6843 EVM 上运行人数统计演示。

  • 我使用将预编译的二进制文件编程到闪存中
    • C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_3_0_0\labs\lab0015_pplcount_68xx\quickstart\PC_lab_xwr68xx.bin
  • 然后、我运行关联的 GUI
    • C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_3_0_0\labs\lab0015_pplcount_68xx\quickstart\pplcount_GUI.ex

执行此操作时、我会在 Matlab 控制台窗口中获得以下输出。 它看起来与网络摄像头服务相关、我并不是很关心、但我想确保这不会在道路上的晚些时候产生副作用。 GUI 似乎可以正常运行、我总是有点担心忽略类似的错误、在那里总是有一个 gremlin 藏在最终会出现的地方。

无论如何、我应该忽略这些内容、还是设置有问题? 或者、TI 可能是一个已知问题(尽管我在搜索 E2E 时未看到它)。

谢谢

未定义的变量"MATLAB "或类"matlab.webcam.internal.Utility.enumerateWebcams"。

webcamlist 中出错(第25行)


setup>popupWebcam_CreateFcn (第612行)时出错


Gui_mainfcn 中的错误(第95行)


设置错误(第42行)


matlab.graphics.internal.figfile.FigFile/read>@(hObject,eventdata)setup('popupWebcam_Cr 中出现错误
eateFcn'、hObject、eventdata、guidata (hObject))


hObject =

 具有属性的<uicontrol>编辑 UART]:

             样式:“编辑”
            字符串:'COM77'
   背景色:[1 1 1]
          回调:[function_handle]
             值:0
          位置:[0.3046 0.7262 0.2831 0.2857]
             单位:"标准化"

 使用 Get 显示所有属性

打开配置文件 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_3_0_0\labs\lab0015_pplcount_68xx\QUIC
kstart\mmw_pplcount_demo_default.cfg ...
TrackingCfg 指定-6.981317e-01。
GUI 指定0。 90将用于以 cfg 为单位的方位角。
左侧壁:-2
R 壁:2.
后壁:-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    未连接网络摄像头时、将输出该错误消息。 可以安全地忽略它。

    此致、
    John