请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP1075 尊敬的团队:
我的客户 现在正在使用 PCT2075。
我将需要您的帮助来澄清一些问题。
现在 PCT2075的默认温度约为80C、启动后、客户将使用 I2C 修改热 关断至100C。
如果客户在高温期间拔下插头、重新插接将导致 PCT2075的温度热关断、则会返回默认值80C、导致系统无法成功打开。
TMP1075是否也可以通过 I2C 修改温度故障、如何操作?
TMP1075能否修改温度默认值?
BR
Kevin