This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:TMP1075与 PCT2075比较

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075, TMP116, TMP235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/747058/tmp1075-tmp1075-compare-to-pct2075

器件型号:TMP1075

尊敬的团队:

我的客户 现在正在使用 PCT2075。

我将需要您的帮助来澄清一些问题。

 现在 PCT2075的默认温度约为80C、启动后、客户将使用 I2C 修改热 关断至100C。

如果客户在高温期间拔下插头、重新插接将导致 PCT2075的温度热关断、则会返回默认值80C、导致系统无法成功打开。

TMP1075是否也可以通过 I2C 修改温度故障、如何操作?

TMP1075能否修改温度默认值?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TMP1075上有一个高限值寄存器。 LIGH PCT2075上 TOS 的等效寄存器。 只需通过 I2C 将所需的过热关断值写入该寄存器即可。 在比较器模式(默认)下、Tlow 值的工作方式与 PCT2075上的 THyst 寄存器相同。 它们甚至位于同一个地址。

    遗憾的是、您无法更改 TMP1075默认 POR 值。 为此、您需要一个具有非易失性存储器 的传感器、例如 TMP116。 它们还可以使用具有  比较器的模拟温度传感器、例如 TMP235。

    此致、
    Brandon Fisher