请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM Thread 中讨论的其他器件: AWR1243BOOST
尊敬的专家:
我正在尝试使用 AWR1243BOOST 和 DCA1000EVM 通过 mmWave Studio 捕获原始 ADC 数据。
在 mmWave Studio 中、出现"未选择雷达器件"错误。
然后、我确认了我的 Windows 设备管理器、但 DCA1000的 COM 端口只有两个显示。
首次将器件连接到 PC 时、用户指南中显示了四个显示屏、并且 mmWave Studio 中未出现错误。
但是第二天、我再次连接时遇到了错误、就像上面所说的那样。
如果您能建议如何解决此问题、我将不胜感激。
谢谢、
Masa