This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio "错误:未选择雷达设备"

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/744657/dca1000evm-mmwave-studio-error-radar-devices-not-selected

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243BOOST

尊敬的专家:

我正在尝试使用 AWR1243BOOST 和 DCA1000EVM 通过 mmWave Studio 捕获原始 ADC 数据。

在 mmWave Studio 中、出现"未选择雷达器件"错误。  

然后、我确认了我的 Windows 设备管理器、但 DCA1000的 COM 端口只有两个显示。

首次将器件连接到 PC 时、用户指南中显示了四个显示屏、并且 mmWave Studio 中未出现错误。

但是第二天、我再次连接时遇到了错误、就像上面所说的那样。

如果您能建议如何解决此问题、我将不胜感激。

谢谢、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 DCA 培训中的步骤

    training.ti.com/dca1000-training-video

    请尝试重新安装 FTDI 驱动程序

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我错误地连接到 DCA1000板的 FPGA_JTAG 的 USB 端口。
    连接到正确的端口时问题已解决。

    谢谢、
    Masa