This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:1642中 LPF 切削刃处的衰减

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/743594/awr1642-the-attenuation-at-cutting-edge-of-lpf-in-1642

器件型号:AWR1642

您好!
    我们是否有 AWR1642 LPF 的衰减图(或衰减值)? 例如、如果我们使用 IF BW 作为5MHz、并将 ADC 采样率设置为6.25Msps、则 LPF 在6.25Msps 时的衰减值是多少?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    附加的是5Msps (通带为4.5MHz)的滤波器响应。 在5MHz 时,滤波大于60dB。 因此、对于6.25Msps 情况、这将在6.25Mhz 下发生。

     

    此致、

    Vivek