This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:AFE5801时钟问题

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, AFE5801EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636639/afe5801-afe5801-clock-questions

器件型号:AFE5801

大家好、

客户正在使用 AFE5801。 当他未连接外部晶体时、CLKP 引脚和 CLKM 引脚中存在一个公共电压

这两个电压 是相同的。 它是0.975V。 电源电压3.3V 和1.8V 正常。  

他使用两个 AFE5801器件、并且在其电路中需要使用两个外部晶体。

 外部晶振的频率为10MHz。 外部晶振的输出信号是 LVDS 信号。

附件是他的原理图。 RES 文件是 外部晶体电路。 接收文件是 AFE5801电路。

此外、连接中还有晶体输出波形。 绿线和 紫线是差分输出波形

  两个晶体的电容。 第一个波形是滤波之前的波形。 在客户使用 滤波器后、波形 为第二个和第三个

波形。 在第一个波形中、晶体的共模电压为1.19V。 在第二个波形和第三个波形中、

晶体的共模电压为15.2mV。

Q1: 在接收原理图中、17引脚为 NC。 64引脚连接到100nF 电容与 GND。  接收原理图是否正确?

Q2:数据表显示"时钟源的共模电压应与  设置的 AFE5801 (VCM)的其中一个时钟输入相匹配

内部使用5kΩ Ω 电阻器、如图39所示。"  

此外、VCM 为1.6V、如数据表第5页所示。  

引脚17和引脚64是 VCM。

客户需要验证  提到的三个 VCM 是否相同? 我认为它们是相同的。 你怎么看?

Q3: CLKP 引脚和 CLKM 引脚中的0.975V 电压是否正确?   

根据建议的工作条件、CLKP 引脚和 CLKM 电压范围是 VCM-0.5 ~VCM+0.5、对吧?

Q4:根据数据表"时钟源的共模电压应与 AFE5801 (VCM)的其中一个时钟输入匹配

 使用5kΩ Ω 电阻器在内部设置、如图39"所示、但客户不知道如何在 时钟源之间匹配

共模电压和 VCM。

对于客户的应用、如果他使用第二个波形和第三个波形、则这些波形是在滤波之后、

时钟源共模电压是否可以与 VCM 匹配?

e2e.ti.com/.../RES.pdfe2e.ti.com/.../RECEIVE.pdf

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    时钟和模拟输入引脚的 VCM 值可能不同、因为它们具有不同的电源电压电平。 ~0.9V VCM、1.8V 信号听起来不错。

    VCM-0.5至 VCM+0.5值用于模拟输入信号、而不是输入时钟。 输入时钟额定值如下所示;

    我建议您的客户使用 AFE5801EVM 配置- VCM 引脚仅用于模拟输入信号。

    您可以交流耦合输入时钟、如 AFE5801EVM 用户指南的第16页 (也在数据表的第34页中提到)所示。

    由于客户已经具有差分时钟信号、因此不需要使用平衡-非平衡变压器、因此只需添加直流阻断电容器 C51和 C50。

    INxM 的100nF 接地值符合数据表中的规定、因此没关系。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    感谢你的帮助。

    问题5:对于我的上述问题 Q2、客户需要验证提到的三个 VCM 是否相同? 我认为它们是相同的。 你怎么看?

    Q6:对于我上面的问题 Q4、您意味着客户只需在其中添加0.1uF 电容、如 C50和 C51

    原理图、那么时钟源共模电压将与 VCM 相匹配?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    VCM 是不同的。
    添加0.1uF 电容器可消除传入信号中的共模电压、从而避免与时钟输入引脚上的 VCM 发生冲突或不匹配。

    此致、
    Olu