大家好、
客户正在使用 AFE5801。 当他未连接外部晶体时、CLKP 引脚和 CLKM 引脚中存在一个公共电压
这两个电压 是相同的。 它是0.975V。 电源电压3.3V 和1.8V 正常。
他使用两个 AFE5801器件、并且在其电路中需要使用两个外部晶体。
外部晶振的频率为10MHz。 外部晶振的输出信号是 LVDS 信号。
附件是他的原理图。 RES 文件是 外部晶体电路。 接收文件是 AFE5801电路。
此外、连接中还有晶体输出波形。 绿线和 紫线是差分输出波形
两个晶体的电容。 第一个波形是滤波之前的波形。 在客户使用 滤波器后、波形 为第二个和第三个
波形。 在第一个波形中、晶体的共模电压为1.19V。 在第二个波形和第三个波形中、
晶体的共模电压为15.2mV。
Q1: 在接收原理图中、17引脚为 NC。 64引脚连接到100nF 电容与 GND。 接收原理图是否正确?
Q2:数据表显示"时钟源的共模电压应与 设置的 AFE5801 (VCM)的其中一个时钟输入相匹配
内部使用5kΩ Ω 电阻器、如图39所示。"
此外、VCM 为1.6V、如数据表第5页所示。
引脚17和引脚64是 VCM。
客户需要验证 提到的三个 VCM 是否相同? 我认为它们是相同的。 你怎么看?
Q3: CLKP 引脚和 CLKM 引脚中的0.975V 电压是否正确?
根据建议的工作条件、CLKP 引脚和 CLKM 电压范围是 VCM-0.5 ~VCM+0.5、对吧?
Q4:根据数据表"时钟源的共模电压应与 AFE5801 (VCM)的其中一个时钟输入匹配
使用5kΩ Ω 电阻器在内部设置、如图39"所示、但客户不知道如何在 时钟源之间匹配
共模电压和 VCM。
对于客户的应用、如果他使用第二个波形和第三个波形、则这些波形是在滤波之后、
时钟源共模电压是否可以与 VCM 匹配?
e2e.ti.com/.../RES.pdfe2e.ti.com/.../RECEIVE.pdf
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师