This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:Windows 中的毫米波构建环境构建演示

Guru**** 2558340 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636835/awr1642boost-mmwave-build-environment-building-demo-in-windows

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

您好!

因此、我尝试在 Windows 中构建 MMW 演示、并不断收到以下错误:

我已检查所有路径、不确定为何无法打开源文件"gen_twidede_fft32x32.h"

有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    该错误是由于构建环境中缺少 DSP 库所致。  

     您的构建设置中未安装 DSP 库。 请从 DSP LIB 下载页面下载并安装用于 C64x 和 C674x 的 DSP 库 。

    此外、请按照 MMWAVE-SDK 用户指南中的说明安装所有依赖项、以成功构建代码。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------