This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:AWR1243-2芯片级联系统电源问题- PL87524

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636459/awr1243boost-awr1243-2-chip-cascade-system-power-issue-pl87524

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

所有、

LP87524在 AWR1243 EVM 板上输出3.3V、1.2V、1.8V 和2.3V。 我想这是 LP87524的默认设置、因为我断开了 I2C 与 LP87524的连接、因此该芯片仍然可以正常工作。

如果我想将输出更改为3.3V、1.2V、1.3V 和2.1V 、而不是默认设置值、我应该怎么做? 我需要在我的新 awr1243设计中使用这些新电压。

我是否需要通过 I2C 对其进行编程以更改电压?

请帮助我解决此问题

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rjimmy、
    如果您需要更改 LP87524的输出电压、则需要 I2C 接口来更新寄存器。 有关寄存器的详细信息、请参阅 LP87524数据表(www.ti.com/.../lp87524b-q1.pdf)。

    计划在将来使用 LP87524器件的变体、默认设置为3.3V、1.2V、1V 和1.8V。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好、谢谢!

    在默认的3.3V、1.2V、1V 和1.8V 条件下、该芯片可以直接为雷达加电。