请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1243
所有、
LP87524在 AWR1243 EVM 板上输出3.3V、1.2V、1.8V 和2.3V。 我想这是 LP87524的默认设置、因为我断开了 I2C 与 LP87524的连接、因此该芯片仍然可以正常工作。
如果我想将输出更改为3.3V、1.2V、1.3V 和2.1V 、而不是默认设置值、我应该怎么做? 我需要在我的新 awr1243设计中使用这些新电压。
我是否需要通过 I2C 对其进行编程以更改电压?
请帮助我解决此问题
非常感谢!