https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/738947/fdc1004-fdc1004
器件型号:FDC1004您好!
我目前已经实施了一个应位于管道上的液位传感器。 FDC1004 IC 在 SNOA92文档之后读取该电平。 传感器的尺寸为:
-塑料胶带宽度:25mm
-接地和水平条、witdh:3mm。 信号分别接地和连接 Ch1 (CIN1)。
- RL 和 RE 焊盘宽度:3mm。 信号分别连接到 Ch2 (CIN2)和 Ch3 (CIN3)。
-防护条宽度:6毫米。 信号连接到 SHLD1。
通道 CH4 (CIN4)保持浮动。 传感器长度为10米。 信号位于胶带的一个面上、而屏蔽层位于覆盖信号的另一个面上。
问题:
当我获得 MEAS 值(MEAS1 = Ch1-CH4、MEAS2 = Ch2-CH4、MEAS3 = Ch3-CH4)时、我总是获得0xFFFFFF00。
问题:
-为了部署胶带、我应该尊重哪些最佳尺寸和间隙(例如:我的传感器的基座)。 另一方面、所选尺寸是否适合应用?
-是否可以使用长度为10米的传感器?
如果没有,如何获得最大工作长度?
-在软件中我应该考虑一些改进(增益、偏移等)?
-如果是,如何继续?
非常感谢您的协作。