This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:FDC1004

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/738947/fdc1004-fdc1004

器件型号:FDC1004

您好!

我目前已经实施了一个应位于管道上的液位传感器。 FDC1004 IC 在 SNOA92文档之后读取该电平。 传感器的尺寸为:

-塑料胶带宽度:25mm

-接地和水平条、witdh:3mm。 信号分别接地和连接 Ch1 (CIN1)。

- RL 和 RE 焊盘宽度:3mm。 信号分别连接到 Ch2 (CIN2)和 Ch3 (CIN3)。

-防护条宽度:6毫米。 信号连接到 SHLD1。

通道 CH4 (CIN4)保持浮动。 传感器长度为10米。 信号位于胶带的一个面上、而屏蔽层位于覆盖信号的另一个面上。

问题:

当我获得 MEAS 值(MEAS1 = Ch1-CH4、MEAS2 = Ch2-CH4、MEAS3 = Ch3-CH4)时、我总是获得0xFFFFFF00。

问题:

-为了部署胶带、我应该尊重哪些最佳尺寸和间隙(例如:我的传感器的基座)。 另一方面、所选尺寸是否适合应用?

-是否可以使用长度为10米的传感器?

如果没有,如何获得最大工作长度?

-在软件中我应该考虑一些改进(增益、偏移等)?

-如果是,如何继续?

非常感谢您的协作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、
    以下是一份应用手册、其中涵盖了传感器设计的一些重要注意事项: www.ti.com/.../snoa930a.pdf。 这应该能回答您的大部分问题。 最后、您应该测量传感器参数、以确保您的电容处于正确的范围内。 如果您需要任何进一步的帮助、请随时跟进。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、
    感谢你的答复。 关于您的应用:我将进行仿真、以便更好地实现我的传感器并获取一些传感器参数。 希望尽快向您提供反馈(成功)。

    此致、
    Davide Maddalena。