This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1642BOOST:支持 mmWave Studio Linux

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/732357/linux-awr1642boost-mmwave-studio-linux-support

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Linux

您好!

我有几个关于毫米波产品和原始数据收集的问题:

1.据我所知、Studio 工具没有 Linux 版本。 是否有计划在不久的将来实现这一目标?

2.我们有兴趣收集原始雷达数据并将其传递到我们的处理链。 在雷达已经运行时、如何捕获其输出端的数据越来越清楚、但我们如何启动它以运行和初始化它、而无需使用 Studio 工具或其他工具? 可能需要外部脚本?

最后一个问题与通过 COM 端口进行的常规连接更相关。 将雷达连接到 Windows PC 会使确保 COM 端口连接良好并运行起来非常头疼。 在大多数情况下、它们没有响应、有时甚至没有显示在"设备 管理器"中、然后您开始使用插件、加电和断电、最糟糕的是、如果它不断地说端口已被占用、只需重新启动 PC 即可。 这是非常烦人的、是否知道这个问题/错误? 是否有解决方案?

如果其中一些问题已经得到解决、请告诉我。 我找不到这些线程。

非常感谢。

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1
    正确、mmWave Studio 仅支持 Windows。 如今、没有支持 Linux 的计划。

    问题2
    将收集原始数据并用于脱机处理。 您有 DCA1000卡吗?

    问题3
    我们没有看到这类问题。 您是否在特定 PC 上观察到这一点?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    非常感谢您的答复。

    问题1.

    好的、谢谢

    问题2.

     DCA1000和1443&1642雷达可以正确地进行我们的所有活动。 收集/存储等 对我们来说没有问题。 问题是、启动雷达和 DCA1000时不是从 CCS 或 Studio 中进行。 可以通过脚本文件中的某种命令或类似命令。 我们的想法是将雷达(+DCA1000)连接到无法运行此类工具(如 Studio)的嵌入式平台、但肯定能够通过 UART 或以太网端口进行通信。 请提供建议。

    问题3.

    在我们的大多数 PC 上

    感谢您的回复顺畅。

    最好

    Maxim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Maxim、

    Q2 -短期内(年底之前)、我们没有完整的解决方案来捕获原始数据、而无需使用 mmWave Studio。 我需要检查这种解决方案是否有任何长期计划、然后返回给您

    Q3 -连接独立毫米波升压 EVM 时、我们未发现 COM 端口连接问题。 我们在连接 BOOST+DCA1000时看到了一些问题。 您是否看到了独立升压 EVM 的问题?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:

    我已经与开发团队进行了检查、我们没有计划在没有 mmWave Studio 的情况下支持捕获

    谢谢你
    Cesar