工具/软件:Linux
您好!
我有几个关于毫米波产品和原始数据收集的问题:
1.据我所知、Studio 工具没有 Linux 版本。 是否有计划在不久的将来实现这一目标?
2.我们有兴趣收集原始雷达数据并将其传递到我们的处理链。 在雷达已经运行时、如何捕获其输出端的数据越来越清楚、但我们如何启动它以运行和初始化它、而无需使用 Studio 工具或其他工具? 可能需要外部脚本?
最后一个问题与通过 COM 端口进行的常规连接更相关。 将雷达连接到 Windows PC 会使确保 COM 端口连接良好并运行起来非常头疼。 在大多数情况下、它们没有响应、有时甚至没有显示在"设备 管理器"中、然后您开始使用插件、加电和断电、最糟糕的是、如果它不断地说端口已被占用、只需重新启动 PC 即可。 这是非常烦人的、是否知道这个问题/错误? 是否有解决方案?
如果其中一些问题已经得到解决、请告诉我。 我找不到这些线程。
非常感谢。
最好