Other Parts Discussed in Thread: TMP235, LMT86
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP235 主题中讨论的其他器件: LMT86
大家好、
TMP235在数据表中的额定驱动能力高达1000pF 的 Cload。
我想驱动大于1000pF 的电压。
在这种情况下、是否存在建议的串联电阻器、例如下面 LMT86数据表中的表4?
如果不允许>1000pF 的驱动,您能告诉我不允许它的原因是什么。
此致、