This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:最大负载电容

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP235, LMT86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/738301/tmp235-maximum-cload-capacitance

器件型号:TMP235
主题中讨论的其他器件: LMT86

大家好、

TMP235在数据表中的额定驱动能力高达1000pF 的 Cload。

我想驱动大于1000pF 的电压。

在这种情况下、是否存在建议的串联电阻器、例如下面 LMT86数据表中的表4?

如果不允许>1000pF 的驱动,您能告诉我不允许它的原因是什么。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinji

    我不知道有这样的建议。 但是、如果要求驱动更大的负载、则需要在输出端使用精密运算放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shinji、

    除了我的同事所说的、由于器件输出驱动器的电流限制、该器件的驱动能力限制为1000pF。 此外、强制器件驱动更高的电流负载可能会由于电流而导致自发热、并可能改变温度传感器的精度。 为了保持输出的稳定性、建议将电阻器与指定的负载值一起使用。

    谢谢、
    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Audrey、

    感谢你的答复。
    我了解输出电阻器的用途。
    您是否有一个建议的电阻器值来维持输出的稳定性、就像这样
    LMT86数据表的表4?
    或者、您能否建议用于计算电阻器值的公式?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinji、

    您可以遵循 LMT86数据表中的指南、因为这些值本身对应于 RC 值、而不是器件的特定输出。

    谢谢、
    Audrey