This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热电偶信号的直列式信号调节

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/735501/in-line-signal-conditioning-on-thermocouple-signal

主题中讨论的其他器件:TLV9002TLV170

大家好、

我有一个微型热电偶(探头直径~0.0127mm)、用于测量空气温度。 我使用 NI-6125作为模数转换器、其中两个热纹波输入桥臂均下拉到参考接地、并使用外部热敏电阻作为 CJC 值。 我想在采样之前对热电偶输入执行信号调节操作、因为有许多高压系统会在我的信号中产生大量的功率噪声。

我想就运算放大器最适合发挥增益为1的有源低通滤波器的作用征求您的建议。  

感谢你的帮助

Drummond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Drummond、

    您有几个问题:
    *您的低通滤波器所需的截止频率是多少?
    *您的电源电压是多少?

    在缺少进一步信息和进行一些假设的情况下、如果您有低压电源(< 7V)、我建议使用 TLV9002;如果您有高压电源(< 36V)、我建议使用 TLV170。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    所需的频率分辨率高达~30Hz,因此我希望能够“调优”高于该频率的截止频率。
    我不确定您的电压电源是什么意思。 工作在实验室中、因此我可以充分利用直流电源。 我目前所构建的有源滤波器(通用运算放大器)存在的问题是输出信号中出现的直流失调电压。 我正在寻找一个系统、它将为我提供与热电偶输出相同的平均电压信号。
    感谢您的帮助!
    Drummond
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Drummond、

    电源电压只是您将用于为运算放大器(VCC 和 VEE)供电的电压。 热电偶信号的幅度是多少? 如果幅度低于7V、我会选择一个低电压运算放大器。

    TLV9002具有仅400uV 的低典型失调电压和1.6mV 的最大失调电压-该精度水平是否正常?

    保罗