请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLV9002、 TLV170大家好、
我有一个微型热电偶(探头直径~0.0127mm)、用于测量空气温度。 我使用 NI-6125作为模数转换器、其中两个热纹波输入桥臂均下拉到参考接地、并使用外部热敏电阻作为 CJC 值。 我想在采样之前对热电偶输入执行信号调节操作、因为有许多高压系统会在我的信号中产生大量的功率噪声。
我想就运算放大器最适合发挥增益为1的有源低通滤波器的作用征求您的建议。
感谢你的帮助
Drummond