遗憾 的是,链接问题中提出的解决方案没有解决问题。 现在在打开 mmWave Studio 并阻止其打开时遇到错误。 出现两条错误消息、一条出现在另一条错误消息中。
第一个:注册 Lua 函数时出错
System.TypeInitializationException:'RSTD.LuaWrapperUtils'的类型初始化程序
抛出异常。 --> System.IO.FileLoadException:混合模式汇编是
根据运行时的版本'v2.0.50727'构建、无法在4.0中加载
运行时、无需额外的配置信息。
在 LuaInterface.LuaWrapper.ctor ()
位于 LuaRegister.LuaWrapper.ctor ()
在 RSTD.LuaWrapperUtils..cctor ()
--内部异常堆栈跟踪的末尾--
在 RSTD.LuaWrapperUtils.get_LuaWrapper()
网址为 RSTD.frmMain..ctor ()
第二个:'RSTD.LuaWrapperUtils'的类型初始化程序抛出异常。
层叠跟踪:
at RSTD.LuaWrapperUtils.get_LuaShellCommands()
网址为 RSTD.frmLuaShell.PrimerHelpMenu ()
RSTD.frmLuaShell..ctor(frmMain main_form)
网址为 RSTD.frmMain..ctor ()
在 RSTD.Program.Main (String[] args
恢复到原始配置文件后、mmWave Studio 会正常启动。
请提供任何帮助。
谢谢、
Sam