This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:通过 MATLAB 错误解决方案进行 mmWave Studio 控制失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/711540/awr1243-mmwave-studio-control-via-matlab-error-solution-fails

器件型号:AWR1243

遗憾 的是,链接问题中提出的解决方案没有解决问题。 现在在打开 mmWave Studio 并阻止其打开时遇到错误。 出现两条错误消息、一条出现在另一条错误消息中。

第一个:注册 Lua 函数时出错

               System.TypeInitializationException:'RSTD.LuaWrapperUtils'的类型初始化程序

               抛出异常。 --> System.IO.FileLoadException:混合模式汇编是

               根据运行时的版本'v2.0.50727'构建、无法在4.0中加载

               运行时、无需额外的配置信息。

                 在 LuaInterface.LuaWrapper.ctor ()

                 位于 LuaRegister.LuaWrapper.ctor ()

                 在 RSTD.LuaWrapperUtils..cctor ()

                 --内部异常堆栈跟踪的末尾--

                 在 RSTD.LuaWrapperUtils.get_LuaWrapper()

                 网址为 RSTD.frmMain..ctor ()

第二个:'RSTD.LuaWrapperUtils'的类型初始化程序抛出异常。

                    层叠跟踪:

                        at RSTD.LuaWrapperUtils.get_LuaShellCommands()

                        网址为 RSTD.frmLuaShell.PrimerHelpMenu ()

                        RSTD.frmLuaShell..ctor(frmMain main_form)

                         网址为 RSTD.frmMain..ctor ()

                        在 RSTD.Program.Main (String[] args

恢复到原始配置文件后、mmWave Studio 会正常启动。

请提供任何帮助。

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    请告诉我以下信息:
    1) 1)您运行的 Windows 版本?
    2)安装的.NET 框架版本(您可以从开始->运行-> appwiz.cpl 中获取此版本,然后向下滚动到"Microsoft .NET Framework ...")

    我将检查并查看此列表中是否缺少 mmWaveStudio 所需的依赖版本。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    1. Windows 7 Professional 64位 Service Pack 1.
    2.在名称中显示"Microsoft .NET Framework 4.7.1"、在版本号中显示4.7.02558 (不确定所需的版本)。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Sam、名字和版本号字段都很有用。

    您能否为我确认仅安装了.NET Framework 4.7.1,并且没有以前版本(4.5*或4.6*)的其他条目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是唯一安装的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    是否可以在安装.NET Framework 4.5.2或4.6.2版本后尝试?

    版本4.5.2可从以下网址获得: www.microsoft.com/.../details.aspx

    版本4.6.2可从以下网址获得: www.microsoft.com/.../details.aspx

    - Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载了版本4.6.2、然后再次交换了配置文件。 出现不同的错误信息:

    C:\mmWave_studio 01_00_00_00\mmWaveStudio\Runtimes\mmWaveStudio.exe

    应用程序无法启动、因为它的并排配置不正确。 有关更多详细信息、请参阅应用程序事件日志或使用命令行 sxstrace.exe 工具。

    再次替换配置文件可使 mmWave Studio 正常打开。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    感谢您尝试使用此解决方案。 我们将需要一些时间来检查此行为。

    我将尝试更新后立即返回给您。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    能否使用随附的更新配置文件进行检查?

    谢谢、

    Anand

    e2e.ti.com/.../5684_2E00_mmWaveStudio_2E00_exe_2E00_config

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    1.我用提供的新配置文件替换了配置文件。 打开 mmWave Studio 后、会出现初始启动屏幕、但随后出现相同(我认为)的错误。 我已附加了一个错误的图像。 第一个出现在顶部、第二个出现在第一个按下 OK 时。

    2.然后,我更改配置文件的名称以删除5684。 文件的前面。 这也不起作用、并且发生了相同的错误。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我在上一个帖子中上载到 e2e 的文件似乎已损坏-我不确定这是为什么发生的。

    我们昨天能够复制您的问题、配置文件更新应该可以解决该问题。

    我已压缩更正后的文件并再次附加它。 与原始 mmWaveStudio 安装中的原始.config 文件相比、唯一的变化是第5行上的一个字。 (RTTT -> RSTD)

    您可以手动进行此更改、还是使用附件中的文件重试? 我们希望此更新能够解决您的原始问题。

    此致、

    Anand

    e2e.ti.com/.../mmWaveStudioConfigUpdate.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对拖延答复表示歉意,但这似乎是有效的。

    谢谢、
    Sam Bonsor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 感谢您的确认。

    此修复程序将是下一个发布版本的一部分。

    - Anand