主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST
工具/软件:Linux
您好!
我从网站下载了适用于 iwr1443boost 器件的 mmWave sdk1.02。 但安装 SDK 时、安装似乎挂起。
在相同状态下花费了1个多小时。 有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我从网站下载了适用于 iwr1443boost 器件的 mmWave sdk1.02。 但安装 SDK 时、安装似乎挂起。
在相同状态下花费了1个多小时。 有什么建议吗?
您好!
我已刷新 sdk1.0、1.1和1.2。 以前我使用的是1.0和1.1。 这些版本现在是否不有用? 1.2是否有必要?
当在 ubuntu18.04上安装1.2时、它会在安装 CGT-C60-8.1.3和其他工具时挂起。 然后、我只安装了 SDK 并刷写了二进制文件。 然后、它不起作用。 之后、我再次刷写1.0、但在通过演示可视化工具发送配置后未给出任何响应。