This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:使用 DAC1000+AWR1642BOOST 捕获数据、AWR1642BOOST 上的 LED (DS1)将亮起。

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/707437/awr1642boost-using-dac1000-awr1642boost-to-capture-data-the-led-ds1-on-the-awr1642boost-turns-on

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

您好!

我使用 DAC1000+AWR1642BOOST 捕获 ADC 数据、将.bin 文件加载到 BSS 和 MSS 后、板载 AWR1642BOOST 上的 LED (DS1) 将打开。

参考说明:如果此 LED 亮起、则 AWR 器件中存在任何硬件错误。

我不知道天气这 是正常状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供这些信息来帮助我们了解起诉原因

    1. AWR1642 ES1.0或 ES2.0芯片版本?
    2.您要执行哪些步骤来获得此错误?
    3. MSS 和 BSS FW 版本?


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ES2.0

     步骤4中、一旦点击 LOAD 按钮、LED(DS1)就会亮起。

    3 .xwr16xx_radarss_rprc_ES2.0.bin 和 xwr16xx_masterss_rprc_ES2.0.bin

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们看到、在 SOP2中、nERR LED 会在固件下载完成之前亮起。 下载固件后、nERR 会清除。 您能否确认情况是否如此?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经确认,情况正好相反。 仅在下载 MSS 固件后、nERR 才会打开。 BSS 没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们能够在最后重新创建观察结果 SOP 2仅适用于调试模式、因此您可以看到错误、可以在调试模式中忽略此错误。 但 mmWave Studio 中的所有配置都可以正常工作、因此您可以继续将该器件与 mmWave Studio 配合使用。
    当您将应用程序实际放在1642上并以功能模式运行时、您不应看到此错误。

    此致、
    Vivek