请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
您好!
我使用 DAC1000+AWR1642BOOST 捕获 ADC 数据、将.bin 文件加载到 BSS 和 MSS 后、板载 AWR1642BOOST 上的 LED (DS1) 将打开。
参考说明:如果此 LED 亮起、则 AWR 器件中存在任何硬件错误。
我不知道天气这 是正常状态?