This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我在 低功耗应用中使用 DRV5013,在我的应用中,此霍尔设备会定期通电。 在数据表中,我发现 加电时间 (典型值35us,最大值50us,fA 版本)为70us。
对此参数有一些问题。
1、什么是 FA 版本?
2,对于指定的 drv5013, 加电时间是否是固定值,介于35us 和70us 之间? 如果不是、有哪些因素会影响它、它可能会改变多少?
3、在 drv5013数据表中、我发现 一个脉冲出现在 ton 末尾、该脉冲的周期 是否为固定值? 该脉冲周期的典型值是多少? 我测量周期、大约为20us。
谢谢!
您好、邱
感谢您考虑将 DRV5013用于您的应用。 以下是我对您问题的回答:
1) 1) DRV5013FA 是 DRV5013的最高灵敏度版本。 传递函数如第一页所示、最坏情况下的开关阈值(Bop_max、BRP_min)为+/-3.4mT、如第6页的磁性特性表所示
2)正确-通电时间不会超过70us、但给定单元会由于内部振荡器的噪声和温度漂移而在其标称 Ton 值周围出现一些变化。 本产品未表征吨位的可变性、但规格限制在额定温度范围内有效。
3) 3)同样、遗憾的是、启动时的输出开关特性未被表征。 如果有用、以下帖子包含一些基于标称工作条件下的仿真的信息: https://e2e.ti.com/support/sensor/hall-effect-sensors/f/966/t/671277?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=drv5013
此致、
Harsha