This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV5013:DRV5013加电时间

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/711813/compiler-drv5013-drv5013-power-on-time

器件型号:DRV5013

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!  

  我在 低功耗应用中使用 DRV5013,在我的应用中,此霍尔设备会定期通电。 在数据表中,我发现 加电时间  (典型值35us,最大值50us,fA 版本)为70us。

  对此参数有一些问题。

  1、什么是 FA 版本?

  2,对于指定的 drv5013, 加电时间是否是固定值,介于35us 和70us 之间?  如果不是、有哪些因素会影响它、它可能会改变多少?  

 3、在 drv5013数据表中、我发现 一个脉冲出现在 ton 末尾、该脉冲的周期 是否为固定值? 该脉冲周期的典型值是多少? 我测量周期、大约为20us。

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱

    感谢您考虑将 DRV5013用于您的应用。 以下是我对您问题的回答:

    1) 1) DRV5013FA 是 DRV5013的最高灵敏度版本。 传递函数如第一页所示、最坏情况下的开关阈值(Bop_max、BRP_min)为+/-3.4mT、如第6页的磁性特性表所示

    2)正确-通电时间不会超过70us、但给定单元会由于内部振荡器的噪声和温度漂移而在其标称 Ton 值周围出现一些变化。 本产品未表征吨位的可变性、但规格限制在额定温度范围内有效。

    3) 3)同样、遗憾的是、启动时的输出开关特性未被表征。 如果有用、以下帖子包含一些基于标称工作条件下的仿真的信息: https://e2e.ti.com/support/sensor/hall-effect-sensors/f/966/t/671277?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=drv5013

    此致、

    Harsha