This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:适用于 Ubuntu OS 的 IWR1443BOOST EVM SDK 开发

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/710345/iwr1443boost-iwr1443boost-evm-sdk-development-for-ubuntu-os

器件型号:IWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

您好!

我们将在系统中设计 IWR1443BOOST EVM。

在早期阶段、我们可以将 TI 的 demSDK 用于 PC、我想这是一款具有 Windows 操作系统的 PC。 但我们的最终目标是使用 Ubuntu 操作系统。 我的问题是:

1. TI 是否有 Ubuntu 版本 SDK?

2.我们能否在 Ubuntu 操作系统中开发我们自己的 SDK 并通过 USB 与 EVM 通信? TI 可以提供哪些支持?

谢谢!

此致。/Sen.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们最终预期的 Ubuntu 系统是 ARM64+Uubuntu-16.04。 供参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MMWAVE-SDK 可用于 PC 上的 Windows 和 Linux。 没有适用于 ARM 的 MMWAVE-SDK、但该 SDK 仅用于构建将在器件上运行的固件。 因此、固件可以构建在 Windows 或 Linux PC 上、然后刷写到毫米波 EVM/板上。 使用所需的固件刷写 EVM/板后、它可以与提供的任一接口(如 UART 或 SPI)进行通信。

    有关从外部微控制器与器件通信的更多信息和指针、请参阅以下主题。
    e2e.ti.com/.../2501583

    如果您的问题得到解决、请将该主题标记为已回答;如果需要更多支持、请回复。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢你。 那么、我有2个问题。

    1.'一旦 EVM/板刷写了所需的固件、它就可以与任何外部主机通信、其中一个提供的接口如 UART 或 SPI。'、是否可以通过 EVM 中的 USB 与外部主机通信?

    2. TI 能否提供可用于通过 UART/SPI/或 USB 通过上述接口配置和读取 EVM 数据的示例代码?

    布斯克/森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    毫米波器件不支持 USB、但毫米波 EVM 具有 UART 转 USB 转换器、允许它通过 USB 与基于 Windows 或 Linux 的器件进行通信。 这就是标准毫米波 SDK 开箱即用演示与 PC 上的毫米波演示可视化工具的工作方式。 当您插入 USB 电缆(且 EVM 已通电)时、EVM 在 PC 上显示为两个串行 COM 端口。 它要求 TI 仿真驱动程序在 Windows 中正确显示。 在 Linux 上、它使用 CDC-ACM、默认情况下应安装在 Ubuntu 中。

    有用于配置和读取以下线程中引用的数据的示例代码。
    e2e.ti.com/.../2462050

    此致、
    John