请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK
您好!
我们将在系统中设计 IWR1443BOOST EVM。
在早期阶段、我们可以将 TI 的 demSDK 用于 PC、我想这是一款具有 Windows 操作系统的 PC。 但我们的最终目标是使用 Ubuntu 操作系统。 我的问题是:
1. TI 是否有 Ubuntu 版本 SDK?
2.我们能否在 Ubuntu 操作系统中开发我们自己的 SDK 并通过 USB 与 EVM 通信? TI 可以提供哪些支持?
谢谢!
此致。/Sen.