请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 大家好、
您能不能澄清一下我们对短距离雷达代码的以下理解。
在 RX 端、对于单个线性调频脉冲、样本为256。 每个样本为4个字节。
SO 1天线- 256 x 4字节
4根天线- 256 x 4 x 4字节= 4KB (每个天线上一个线性调频脉冲)
ping 缓冲器的总大小为32KB。这意味着它会为通过4根天线收集的8个线性调频脉冲产生缓冲器完全中断?
正确吗?
谢谢、
P Tulasi Krishna。