This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642:SRR 代码 ADC 缓冲区理解

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/708872/awr1642-awr1642-srr-code-adc-buffer-understanding

器件型号:AWR1642

大家好、

您能不能澄清一下我们对短距离雷达代码的以下理解。

在 RX 端、对于单个线性调频脉冲、样本为256。 每个样本为4个字节。

SO 1天线- 256 x 4字节

4根天线- 256 x 4 x 4字节= 4KB (每个天线上一个线性调频脉冲)

ping 缓冲器的总大小为32KB。这意味着它会为通过4根天线收集的8个线性调频脉冲产生缓冲器完全中断?

正确吗?

谢谢、

P Tulasi Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看毫米波 SDK。 概念 ID 相同、文档更全面。

    谢谢你
    Cesar