请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK
您好!
我通过 毫米波培训系列中提供的视频研究了 FMCW 和毫米波雷达技术、但阅读 毫米波演示可视化工具用户指南时、我仍有一些问题。
如上图所示、在2.6.2部分中、一旦确定距离分辨率、扫描带宽应根据 公式 (__LW_AT__d_res=c/2B)确定、但在文档中定义了频率斜率和 ranp 结束时间、 我认为我们只能确保频率 斜率和斜升结束时间的乘积等于公式(频率斜率=扫描带宽/斜升结束时间)、因为我们目前只知道公式中的三个变量之一。 那么、我想知道 如何根据 扫描带宽同时计算频率斜率和斜坡结束时间?
我的理解是否有错误? 我希望我能得到你的帮助。
谢谢,
Monica