This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:有关 CLI 命令和场景参数的问题

Guru**** 2549410 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/706833/awr1642-question-about-cli-command-and-scene-parameters

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

您好!

  我通过 毫米波培训系列中提供的视频研究了 FMCW 和毫米波雷达技术、但阅读 毫米波演示可视化工具用户指南时、我仍有一些问题。

  

  如上图所示、在2.6.2部分中、一旦确定距离分辨率、扫描带宽应根据 公式 (__LW_AT__d_res=c/2B)确定、但在文档中定义了频率斜率和 ranp 结束时间、 我认为我们只能确保频率 斜率和斜升结束时间的乘积等于公式(频率斜率=扫描带宽/斜升结束时间)、因为我们目前只知道公式中的三个变量之一。 那么、我想知道 如何根据  扫描带宽同时计算频率斜率和斜坡结束时间?

 我的理解是否有错误? 我希望我能得到你的帮助。

谢谢,

Monica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monica、
    您对公式的理解是正确的、以确定带宽(B)。
    但 profileCfg CLI 命令频率斜率常量和斜坡结束时间已知并由用户提供。 在同一命令中、您将找到起始频率(startFreq)的参数、该参数对于相同的 CLI 命令是已知的。
    因此、使用此公式可以找到带宽(= freqSlopeConst * rampEndTime)。

    希望这清楚地表明您的疑问。 有关 CLI 命令的详细信息、请参阅 MMWAVE-SDK 安装中提供的毫米波 SDK 用户指南文档。



    此致、
    Jitendra