请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM71-Q1 主题中讨论的其他器件: LM95071-Q1、 LM71、 LM95071
大家好、团队、
我刚刚从客户那里获得了有关 LM71-Q1的 RFQ。
但是、当我查看 TI.com 时、我发现 LM95071-Q1是一款非常相似的器件。 我认为 LM95071-Q1是一款较新的器件、其规格稍高(精度、电源电压范围、电源电流)、而且价格几乎相同。
问:您能否告诉我 LM71-Q1与 LM95071-Q1相比的优势?
谢谢、
Yuta Kurimoto