This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM71-Q1:LM71-Q1和 LM95071-Q1之间的区别是什么?

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM71-Q1, LM95071-Q1, LM71, LM95071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/705487/lm71-q1-what-is-defference-between-lm71-q1-and-lm95071-q1

器件型号:LM71-Q1
主题中讨论的其他器件: LM95071-Q1LM71LM95071

大家好、团队、

我刚刚从客户那里获得了有关 LM71-Q1的 RFQ。

但是、当我查看 TI.com 时、我发现 LM95071-Q1是一款非常相似的器件。 我认为 LM95071-Q1是一款较新的器件、其规格稍高(精度、电源电压范围、电源电流)、而且价格几乎相同。

问:您能否告诉我 LM71-Q1与 LM95071-Q1相比的优势?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuta-San、您好!

    您的直觉是正确的。 与 LM95071相比、LM71没有优势。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好!

    我明白了。 我将向客户推广 LM95071-Q1。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto