This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1443BOOST:在 EVM 上使用 CAN 总线

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/689360/linux-awr1443boost-using-can-bus-on-evm

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443

工具/软件:Linux

在 AWR1443BOOST 的测试中、我们喜欢这个传感器。 在规格方面、它指出如果使用 CAN 总线、则至少需要在其上销售或移除6个微型电阻器。 不知道为什么会这样、因为用出售的熨斗很难做到这一点。 我还想知道、如果我进行这些更改、它是否会导致 USB 连接问题。

我们希望通过 CAN 总线在无人机中使用它。 毫米波的 ROS 驱动程序中是否有 CAN 操作 API? ROS 驱动程序中现在似乎只有串行端口操作 API。

此致、

陶王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    硬件修改不应干扰电路板的 USB 连接、前提是它们被适当应用。

    我已要求我们的 ROS 专家就驱动程序问题发表意见。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    TI 毫米波 ROS 驱动程序仅支持串行端口接口。 毫米波 ROS 驱动程序中不包含 CAN 支持。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、

    感谢您的回答。 我注意到 SDK 中有用于 CAN 总线操作的 API、不存在? TI 的 ROS 团队是否计划在不久的将来支持 CAN、因为 AWR1443面向与 CAN 总线更兼容的汽车应用? 或者、对于移植与 CAN 总线配合使用的代码是否有一些指导?

    此致、

    陶王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这需要毫米波 SDK 开箱即用演示中的 CAN 支持通过 CAN 发送点云数据、并需要 ROS 驱动程序通过 CAN 与毫米波传感器连接并接收点云数据。

    我们不打算在 ROS 驱动程序演示中添加 CAN 支持、但如果有适用于 ROS 的现有 CAN 驱动程序、您可以在线搜索。 如前所述、您还需要使用毫米波 SDK 中提供的 CAN 驱动程序添加代码以通过 CAN 输出点云数据。 SDK OOB 演示目前无法提供支持、但您可以参阅以下应用手册来添加此功能:

    将 CAN Tx 和 Rx 添加到现有毫米波工程中

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、

    我有点困惑:SDK 是 Cortex R4F 中的代码、还是用于读取 Cortex R4F? 如果我读取 AWR1443BOOST 上的 CAN 总线、我从 Cortex R4F 还是从 Tiva MCU 读取?

    您提到的应用手册是为 Tiva MCU 还是 Cortex R4F 编写驱动程序?

    谢谢、

    TAO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nitin、
    对于演示 ROS 代码中使用的 UART、它是与 EVM 上的 Tiva MCU 通信还是与传感器上的 Cortex R4F 处理器通信? 当我刷写 EVM 时、是 Tiva MCU 还是 Cortex R4F 处理器的代码映像?
    最棒的
    TAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    SDK 演示(或您自己的应用)在 Cortex R4F 上运行、Cortex R4F 是 IWR 传感器芯片中的用户可编程内核。 我提到的应用手册提供了有关在 Cortex R4F 上运行的应用中添加代码以使用 CAN 接口(IWR 芯片的一部分)的指导、在这方面、我们将介绍毫米波 SDK 演示。 CAN 接口通过 J3 (带螺钉的蓝色3线接头)直接暴露在 EVM 上。

    EVM 上的 Tiva MCU 是一个黑盒、可通过 EVM USB 接口提供两种功能:(1) JTAG 仿真和(2)通过 EVM USB 接口呈现毫米波传感器 UART (对比和数据)。 Tiva MCU 是一个黑盒、仅用于 EVM。 CCS 将 Tiva MCU 固件直接更新到 MCU 闪存中。

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nitin、

    感谢您的回答。 现在、我了解了为什么图中 Tiva 被称为"XDS110"。 现在、如果想让 CAN 总线正常工作、我需要为 Cortex R4F 编写代码(如应用手册中所述)、并为主处理器编写代码。 在应用手册中、它是 CAN-FD 的驱动程序、因此该应用适用于 xWR1642、因为它只有 CAN-FD、而 xWR1443只有标准 CAN、对吧?

    当您说 Tiva MCU 通过 EVM USB 暴露 UART 时、这是否意味着当我的笔记本电脑通过 USB 与毫米波通信时、它是通过 Tiva MCU (提供 FTDI)进行的? 由于 ROS 封装使用 UART、因此 UART 命令首先进入 Tiva MCU (通过 USB-UART)、然后进入 Cortex R4F (也通过 UART?)、情况是否如此?

    此致、
    陶王
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    Tiva XDS110为 USB 堆栈提供 UART、因此、PC 与传感器 UART 的连接通过 Tiva MCU 进行。 它不需要 FTDI。 如果您需要有关 UART 转 USB 或 XDS110 JTAG 功能的更多信息、我建议您访问 Tiva MCU 论坛。

    关于我先前分享的 CAN 应用手册、您认为它适用于 CAN-FD、因此它不适用于仅具有 CAN 接口的 xWR1443器件。 我们已采取措施更新应用手册的标题、例如 CAN-FD、以消除这种混淆。 我们正在编写一份类似的应用手册、将标准 CAN TX 和 RX 添加到现有毫米波应用中、该应用也可用于 xWR1443器件。 此应用手册将在将来发布。

    谢谢
    尼廷