This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:如何在 MATLAB 中演示 capture_demo.m 脚本?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668236/awr1443boost-how-can-i-demo-capture_demo-m-script-in-matlab

器件型号:AWR1443BOOST

你好  

   我尝试从捕获演示中获取原始数据。 我遵循用户指南"mmWave_sdk_user_guide"。 我已经获得.dat 文件。 但我不知道如何在 Matlab 上实现它。

这是我的步骤

1.我将.bat 文件和 capture_demo.m 文件放在同一文件夹中  

2.打开 MATLAB 并在命令窗口中输入  fileName ="ccs_demo.dat"
3.运行 capture_demo.m

它有错误提示

输入参数不足。

CAPTURE_DEMO 中出错(第86行)
datFile = strfind(文件名、'.dAT');

我是否选择了错误的步骤? 谢谢你   

此致 Wendy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

           我已经解决了上述问题。 但 我仍然有新的问题。 这是命令窗口、比如

    索引超出矩阵尺寸。

    CAPTURE_DEMO 中的错误(第103行)

      ADCSamplesFrame (1:K*Nchirp、:)= rad_in (1:K*Nchirp、:);

    我认为.dat 文件保存得太多了、然后我将长度从8000更改为4200、但仍然显示相同的错误。  

    我该怎么做? 谢谢你。 Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      有关我发现.dat 文件为空的更多信息。 但我确信传感器已启动。 我该怎么做? 谢谢你。

    下图是我的.dat 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、
    请按照用户指南捕获数据并离线分析。 请参阅第"3节。 3. 2. 捕获演示 xWR14xx"、以保存给定配置的正确线性调频脉冲数据量。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、

    您提到您使用"输入参数不足"解决了先前的问题。 问题是什么?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim Rykunov

        我已经解决了这个问题。 我想我在这一步中做了一些错误。 现在、我可以获取信息。 谢谢你。