This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:有关天线耦合的问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674013/awr1642-the-problems-about-antenna-coupling

器件型号:AWR1642

您好!

 在以下 URL 中:

https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/623489?tisearch=e2e-sitesearch

在 DSS 演示中、Anil 说"天线耦合是 Tx 天线信号与 Rx 天线的直接耦合"。在天线设计中、Rx 天线之间的距离为 Lambda/2、Tx 天线与 Rx 天线之间的距离为8.77mm。 理论上、Rx 天线之间的耦合比 Rx 天线和 Tx 天线之间的耦合更为严重。   DSS 演示中为什么仅考虑 Rx 和 Tx 天线之间的天线耦合?

在演示中、天线耦合主导着雷达附近的距离单元、我不理解。是否有任何相关材料可供参考?

在高级方面、谢谢您、

此致、

按比例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    正如我在您的另一个主题中提到的、请搜索"天线耦合签名"

    我们还致力于为您提供更多参考资料

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rata、

    您引用的特定 DSS 演示功能"calibDcRangeSig"仅尝试校准近距离 TX/RX 耦合响应。

    虽然 RX 到 RX 耦合是一个问题、但我认为您必须从无线电链路预算的角度来看待它。 TX 是系统中的主要耦合干扰源。 传入入射波产生的总功率远小于 TX 发出的功率。 此外、任何从 RX 耦合到相邻 RX 的电源都只占接收功率的一小部分-大多数电源通过 GCPW 向下传输到 RX 链。 因此、总体而言、耦合的 RX 到 RX 将非常小。

    如果您对接近本底噪声的信号感兴趣、这可能是一个问题。 同样、对于与相位相关的测量、如到达方向、这也是一个问题。 这是需要执行 RX 路径增益和相位校准的地方。 我们的系统团队提供的一篇好论文: ieeexplore.ieee.org/.../stamp.jsp

    请告诉我、这是否能解答您对此主题的疑问。

    谢谢、
    Randy