This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:霍尔效应传感器输出异常

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672371/drv5053-hall-effect-sensors-output-anomaly

器件型号:DRV5053

电机参数为:7对极直流无刷电机、根据当前 霍尔效应传感器安装位置和电机参数、Holzer 的相位差应为90度。

当前测试遇到问题:            

(1)两个位置的电角为90度、但发现定子(线圈)对其感应的振幅有很大影响。 其中之一是偶数 V1pp=400mV。        

(2)当我们发现调试时、开始 Holzer 归纳是正常的(正常、 但也包括角度差)运行一段时间后、电压波形由差引起、电角采样也从90度偏离(在许多芯片正常运行之前、一段时间后、这个问题会重现、不可逆转)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garin、

    感谢您在设计中考虑使用 DRV5053。 我很乐意为您提供帮助、但首先我有几个问题。

    根据您的描述、您似乎正在尝试使用配置了90度电气相位差的2个霍尔传感器来解码轴角。 是这样吗? 如果是、电机的哪个部分应该激励传感器? 您能否分享一张显示电机结构、位置以及磁源和传感器之间相对距离的机械制图?

    我假设所示的波形代表所观察到的传感器输出。 根据您的放置方式、理想输出应该是什么样的?

    您有哪些具体问题希望我帮助您?

    此致、
    Harsha Munikoti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garin、

    我一段时间内没有听到您的声音,因此我希望您的问题得到解决。  如果不是、或者您需要有关此主题的更多帮助、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建一个新线程)。

    感谢您使用 TI、感谢您的参与。

    此致、

    Harsha