Other Parts Discussed in Thread: DRV5053
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5053 电机参数为:7对极直流无刷电机、根据当前 霍尔效应传感器安装位置和电机参数、Holzer 的相位差应为90度。
当前测试遇到问题:
(1)两个位置的电角为90度、但发现定子(线圈)对其感应的振幅有很大影响。 其中之一是偶数 V1pp=400mV。
(2)当我们发现调试时、开始 Holzer 归纳是正常的(正常、 但也包括角度差)运行一段时间后、电压波形由差引起、电角采样也从90度偏离(在许多芯片正常运行之前、一段时间后、这个问题会重现、不可逆转)