Other Parts Discussed in Thread: DRV5032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5032 您好!
我正在构建一款需要低功耗的产品。
因为我看到许多版本 的 DRV5032使我感到困惑。
我 现在使用的是 DRV5032FCDBZR、它可以检测盖子何时闭合或打开。
当盖子闭合时、它会检测到磁棒更靠近、当盖子打开时、它不会检测到磁体。
但是、在大多数情况下、盖子会关闭、并且它检测到磁体闭合会产生更多的功耗。
当盖子打开几秒钟且磁体移得太远时、我会看到功率下降。
那么、我如何选择一个 DRV5032版本、当附近有磁体时、该版本可提供低功耗。
非常感谢