This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:功耗的最佳选择

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673289/drv5032-best-option-for-power-consumption

器件型号:DRV5032

您好!

我正在构建一款需要低功耗的产品。

因为我看到许多版本 的 DRV5032使我感到困惑。

我 现在使用的是 DRV5032FCDBZR、它可以检测盖子何时闭合或打开。

当盖子闭合时、它会检测到磁棒更靠近、当盖子打开时、它不会检测到磁体。

但是、在大多数情况下、盖子会关闭、并且它检测到磁体闭合会产生更多的功耗。

当盖子打开几秒钟且磁体移得太远时、我会看到功率下降。  

那么、我如何选择一个 DRV5032版本、当附近有磁体时、该版本可提供低功耗。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您选择 TI。 我使用手头上的 DRV5032FB 器件在实验室中进行了快速测试。 测量5V 电源的电流时、当磁体远离时、我得到的电流为1.2uA、当磁体靠近器件时、我得到的电流为0.7uA。 我测试过的 FB 器件与您的 FC 器件之间的主要区别在于采样率、而 FB 具有推挽式输出类型。 一个快速建议是尝试具有相同采样率和推挽输出类型(无需上拉电阻器)的 FA 版本。 但是、如果没有更多信息、则不确定这是否可以解决您的问题。

    为了更好地帮助您、我对您的设置有一些疑问。

    1.如何/在哪里测量功率?
    2.您正在获得什么功率测量?
    3.您能否发送设计原理图、或者至少让我知道电源电压和上拉电阻值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们一段时间没有收到您的回复、因此我将假定上述建议能够解决您的问题。 如果没有、请用任何问题或疑虑回复此主题、或者如果此主题已锁定、则启动新主题。