Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR1443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件:AWR1642、 IWR1443
您好,
最大 ADC 采样率是多少?
AWR1642 单芯片77GHz 和79GHz FMCW 雷达传感器文件:
在 AWR16xx/14xx 技术参考手册文件:中
因此它们是相互矛盾的!
最后,我想知道 ADC 的最大采样率是多少, ADC 采样率的阶跃是多少, ?