This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642中的最大 ADC 采样率

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669339/awr1642boost-maximum-adc-sampling-rate-in-the-awr1642

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642IWR1443

您好,

最大 ADC 采样率是多少?

AWR1642 单芯片77GHz 和79GHz FMCW 雷达传感器文件:

在 AWR16xx/14xx 技术参考手册文件:中

因此它们是相互矛盾的!  

最后,我想知道  ADC 的最大采样率是多少,  ADC 采样率的阶跃是多少, ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    本论坛已多次讨论此主题、请搜索关键字" ADC 采样率"

    e2e.ti.com/.../613071

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要问的问题是 AWR1642。您能否回答有关 AWR1642的问题?AWR1642与 IWR1443不同。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关1642器件的最大 ADC 采样率、请参阅数据表。 数据表具有正确的编号。

    我们需要 更新技术参考手册以反映此更改。 有关时序、请参阅反映正确采样率值的数据表。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如 Chedthan 所示、正确的值是您包含的顶部(圆圈)部分。


    谢谢、
    Akash