This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:在毫米波演示可视化工具图上显示数据

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, UNIFLASH, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672184/iwr1642boost-display-data-on-the-mmwave-demo-visualizer-plot

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642UNIFLASHMMWAVE-SDK

您好 TI 团队

我正在使用 IWR1642评估套件。 我在毫米波演示可视化工具图上的数据显示有问题。

我已经学习了所有说明视频和用户指南。 首先,我在 SDK 1.1的 Uniflash:xwr16xx_mmw_demo.bin 上加载演示程序。 之后、我使用毫米波演示可视化工具、并顺利连接电路板。

如需了解相关信息、我在 Chrome 上安装了 TI Cloud Agent 和 TI Cloud Agent Bridge 扩展。

最后,当我按下“Send config”按钮时,我在控制台中得到以下代码:

毫米波演示:/>%
已跳过

mmwDemo:/>%为 SDK 版本:01.01创建
已跳过

mmwDemo:/>%使用 Visualizer 版本:1.2.0.0创建
已跳过

mmwDemo:/>%频率:77
已跳过

mmwDemo:/>%平台:xWR16xx
已跳过

mmwDemo:/>%场景分类器:best 范围分辨率
已跳过

mmwDemo:/>%方位角分辨率(度):15
已跳过

mmwDemo:/>%距离分辨率(m):0.044
已跳过

mmwDemo:/>%最大不模糊距离(m):9.02
已跳过

mmwDemo:/>%最大径向速度(m/s):1.
已跳过

mmwDemo:/>%径向速度分辨率(m/s):0.13
已跳过

mmwDemo:/>%帧持续时间(msec):100
已跳过

mmwDemo:/>%范围检测阈值(dB):15
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒检测阈值(dB):15
已跳过

mmwDemo:/>%距离峰值分组:已启用
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒峰值分组:已启用
已跳过

mmwDemo:/>%静态干扰消除:禁用
已跳过

毫米波演示:/>%
已跳过

mmwDemo:/>sensorStop
完成

mmwDemo:/>flushCfg
完成

mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1.
完成

mmwDemo:/>通道配置15 3 0
完成

mmwDemo:/>adccfg 2 1.
完成

mmwDemo:/>adcbufCfg -1 0 1 0
完成

mmwDemo:/>profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 70 1 256 5209 0 30
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 1
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置1 0 0 0 0 2
完成

mmwDemo:/>frameCfg 0 1 16 0 100 1 0
完成

mmwDemo:/>guiMonitor -1 0 0 0 0 0
完成

mmwDemo:/>cfarCfg -1 0 8 4 0 5120
完成

mmwDemo:/>cfarCfg -1 0 4 2 3 0 5120
完成

mmwDemo:/>peakGrouping -1 1 1 1 255
完成

mmwDemo:/>multiObjBeamForming -1 1 0.5
完成

mmwDemo:/>离合器拆卸-1 0
完成

mmwDemo:/>calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
完成

mmwDemo:/>extendedMaxVelocity -1 0
完成

mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
完成

mmwDemo:/>measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
完成

mmwDemo:/>sensorStart

我将参数设为默认值。

我阅读了很多主题、但没有发现问题。

请帮帮我。

此致。

克莱蒙特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Clement、

    我在您的控制台中看不到任何错误消息、因此一切似乎都正常工作。 我建议下载最新的 MMWAVE-SDK 1.2、并使用可视化工具中选择的 SDK 版本重试。

    还有一个有关如何使用可视化工具的视频、请访问 :training.ti.com/mmwave-sdk-evm-out-box-demo


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。

    我认为我的控制台有问题,最后,我们可以通过以下操作看到:

    mmwDemo:/>calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
    完成

    mmwDemo:/>extendedMaxVelocity -1 0
    完成

    mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    完成

    mmwDemo:/>measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    完成

    mmwDemo:/>sensorStart
    (此处缺少"Done")


    由于编译在此指令上停止,主板无法启动:  mmwDemo:/>sensorStart

    可以帮帮我吗?

    此致、
    克莱蒙特。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、

    我忘记了我使用 SDK 1.2修订版尝试的精确度。 我得到相同的结果

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clement、

    请更新到 MMWAVE-SDK 版本1.2、并尝试在该软件包中使用单个 IWR1642二进制文件。 如果仍有问题、请发布可视化工具的屏幕截图。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    按下"Send Config"(发送配置)时、我再次遇到问题。 "sensorstart"上的配置停止... 我不会显示数据(您可以在下图中看到它)。

    PC 和电路板之间的连接似乎正确。 只有当我打开 Demo Visualizer 时、EVM 器件才会重建。 因此、我使用"Option -> Serial Port ->"进行手动连接。

    当我坚持连接电路板时,Demo Visualizer 回复我:

    但是、COM 26端口在设备管理器中正常。

    提前感谢您的帮助。

    此致、

    克莱蒙特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Clement、

    您是否正在使用 Google Chrome? 您是否安装了最新版本的 TI Cloud Agent? processors.wiki.ti.com/.../TI_Cloud_Agent

    您可以通过依次转到"选项">"串行端口"来配置端口。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我使用 Demo_visualizer 离线版本。 如果我理解、在这种情况下不需要 TI Cloud Agent。

    即使在安装 TI Cloud Agent 的情况下也无法正常工作。

    此致、
    克莱蒙特。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题是电源...

    感谢你的帮助