This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:在范围的另一端反射高 RCS 物体

Guru**** 2617815 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670069/awr1642boost-reflection-of-high-rcs-object-at-the-other-end-of-range

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

我在使用 AWR1642进行数据采集和分析时遇到了一个特定的问题。 该场景具有大约1.5m 的高 RCS 角反射器(距离 FFT 中的第10个单元)。 这被识别为在获取距离 FFT 后同一距离处的一个非常大的峰值。 我的问题是、在较高的距离也有一个小的反射。 考虑到我有256个距离单元、我在第245个单元(255-10)处看到 FFT 结果中出现小峰值。 当我移动角反射器时、该反射峰值确实会移动。

我将其称为小峰值、因为与角反射器相比、振幅值非常小、但考虑到其周围区域、峰值很明显、并在 CFAR 处检测到。

当角反射器从传感器移出超过3m 时、峰值消失。 只要反射器在3m 以内、相应的(255实际的料箱距离)料位就会出现峰值。

在 Matlab 中使用 AWR1642EVM 进行分析时捕获的 ADC 转储中会出现此问题。

我想知道高 RCS 物体反射的原因。 以及任何解决方案来避免这种情况。

提前感谢

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是否可能是一个幻影图像?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我不这么认为。 因为

    1.当我的实际角反射器移走时、到该反射图像的距离会更接近传感器。

    2.有时我们看到角反射器的鬼影物体的距离几乎是两倍。  例如、1.5m 处的物体、鬼影显示在3-4m 处。 当角反射器移动得更远时、这种幽灵会移动得更远。 我们相信这种3-4米远的鬼影是由于多路径反射造成的。 我们能够在我们的用例中处理该问题。 很明显、我所讨论的反射问题发生在大约37米处。

    3.我们测试过的所有环境中都存在此反射问题。

    提前感谢、

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    使用强 RCS 角反射器时、您将看到物体的谐波、因为角反射器反射的信号可能会反射回来、依此类推。 因此、对于1.5m 距离、您可能会看到3m、4.5m 处的小峰值。 如果您只是稍微倾斜角反射器、则会减少多个反射。

    关于37m 处的小峰值的另一个问题、您能否提供有关此问题的更多信息? 您提到该峰值也随物体距离的变化而变化。 您能否列出您在不同距离下完成的测量? 角的每个距离反映了观察到峰值的距离是多少? 您能与我们分享一些图吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的解释。

    我完全理解多路径物体反射。 正如我刚才的答覆所解释,我很肯定这个问题不是因为多路反射。

    很明显、我只有一个问题、当距离较近的高 RCS 物体接近1.2m 时、我能够在最远的一端看到小幅反射

    物体位置       X 槽          1.5米     第10个纸槽    1.8米      

    额外反射         256-X 箱     37.5M     246箱    37.2m

    其中、每个线性调频脉冲的样本数为256、最大为39m。

    希望我的解释清楚。  如果需要更多详细信息、请立即通知我。

    期待您的回复。提前感谢您、

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、santhana、
    您是否正在使用皮肤1X 模式? 在此模式下、可用带宽为0.9fs。 之后可能会对图像频带进行一些小折返。 也就是说、您需要仅考虑到最高为容器230的容器。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢 您的解释。

    我知道可用带宽只有0.9fs。 但我不清楚图像 频带是如何折返的。 您能给我提供一些文档还是解释一下这种现象吗?

    谢谢、此致、

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    图像频带将出现混叠,并且图像频带上的滤波非常接近 DC 是有限的。

    此致、
    Vivek