Other Parts Discussed in Thread: AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好!
我在使用 AWR1642进行数据采集和分析时遇到了一个特定的问题。 该场景具有大约1.5m 的高 RCS 角反射器(距离 FFT 中的第10个单元)。 这被识别为在获取距离 FFT 后同一距离处的一个非常大的峰值。 我的问题是、在较高的距离也有一个小的反射。 考虑到我有256个距离单元、我在第245个单元(255-10)处看到 FFT 结果中出现小峰值。 当我移动角反射器时、该反射峰值确实会移动。
我将其称为小峰值、因为与角反射器相比、振幅值非常小、但考虑到其周围区域、峰值很明显、并在 CFAR 处检测到。
当角反射器从传感器移出超过3m 时、峰值消失。 只要反射器在3m 以内、相应的(255实际的料箱距离)料位就会出现峰值。
在 Matlab 中使用 AWR1642EVM 进行分析时捕获的 ADC 转储中会出现此问题。
我想知道高 RCS 物体反射的原因。 以及任何解决方案来避免这种情况。
提前感谢
Santhana Raj