请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676376/iwr1443boost-iwr1443boost
器件型号:IWR1443BOOST回复:高精度实验室
我了解多个接收天线的部分原因、以便您获得角度。 为什么您有多个发射天线?
根据您的教程:
S=4Ghz/Δ 40µS =100Mhz /Δ µs =100e12
D=fc/2S=f*(3e8)/(2*100e12)=f*1.5e-6
我认为距离"精度"(即<1mm)是1/T、其中 T =线性调频脉冲时间=40us 1/T = 25kHz
D=25e3 * 1.5e-6=.0375M=37mm,大于1mm
显然、我的数学运算必须不正确??
谢谢、Peter