This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443BOOST

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676376/iwr1443boost-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST

回复:高精度实验室

我了解多个接收天线的部分原因、以便您获得角度。  为什么您有多个发射天线?

根据您的教程:
S=4Ghz/Δ 40µS =100Mhz /Δ µs =100e12
D=fc/2S=f*(3e8)/(2*100e12)=f*1.5e-6
我认为距离"精度"(即<1mm)是1/T、其中 T =线性调频脉冲时间=40us 1/T = 25kHz
 D=25e3 * 1.5e-6=.0375M=37mm,大于1mm

显然、我的数学运算必须不正确??

谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我已要求我们的高精度专家对此进行研究、我们应该在星期一为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    多个 TX 天线和 Rx 天线提供虚拟天线矩阵--确定角度分辨率。 关于 MIMO、您可以参阅文件 :www.ti.com/.../swra554.pdf

    至于您的第二个问题、您可能会混淆分辨率和精度。 分辨率----区分两个物体的最小距离--由扫描带宽决定。 精度是测量值接近真实值的方式。 在高精度实验室中、通过放大 FFT 提高精度。

    希望这可以清除问题。

    谢谢、此致、
    Michelle